欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第32讲 塑料成形材料的恰当的预干燥(修订版)

  • 2023.01.17 16:26:28
  • 米思米
  • 1779

 塑料成形材料一般被加工成颗粒状,包装在纸袋等中由原材料厂商送达。

 颗粒会吸收空气中的水分,如果直接用于注射成型加工,根据树脂的种类不同,有可能会发生水解或物理特性下降的情况。此外,还可能在成形品表面形成银纹(silver streak)、或因气体产生填充不足或烧伤。

 因此,多数成形材料在投入干燥料斗前,都需使用干燥箱进行预干燥。

 预干燥保证适当的干燥温度和干燥时间。因为如果温度低于适当的温度,即便进行长时间干燥,有时候也无法排除水分。完成预干燥后的材料,应尽快使用。剩下的材料在之后使用时,应重新进行预干燥。

 【表1】特种塑料的预干燥条件。

【表1】塑料成形材料的预干燥温度

材料名称

符号

预干燥温度(℃)

干燥时间(H)

液晶聚合物

LCP

110〜150

4〜8

聚醚酰亚胺

PEI

120〜150

2〜7

聚酰胺酰亚胺

PAI

150〜180

8〜16

热塑性弹性体

TPE

120

3〜4

聚醚醚酮

PEEK

150

8

聚苯硫醚

PPS

140〜250

3〜6

聚芳酯

PAR

120〜150

4〜8

聚砜

PSU

120〜150

3〜4

ABS树脂

ABS

70〜80

2〜3

聚甲基丙烯酸甲酯

PMMA

70〜100

2〜6

聚碳酸酯

PC

120

4〜6

6尼龙

PA6

80

8〜15

66尼龙

PA66

80

8〜15

11尼龙

PA11

70〜80

8〜15

46尼龙

PA46

80

8〜10

聚甲醛

POM

110

2〜3

PBT

PBT

120

4〜5

 塑料成形材料的颗粒会按一定比例吸收空气中的水分。

 当吸水量多时,在注射成型机的油缸内进行熔融混炼过程中,树脂会发生水解(有些树脂会因水而引发化学分解)、在注射成型时,成形品的表面形成银纹(silver streak)、产生气泡、光泽不良、转印不良。
 因此需要预先将成形材料颗粒投入干燥装置,除去水分。
 如果不进行适当的预干燥,可能导致流动性变化或物理特性降低、引发成形不良。

 干燥设备主要为以下几种。

(1)热风干燥机

 干燥料斗和箱式干燥炉是其代表性装置。将热风吹向颗粒,使水分蒸发。
 这种是常用且简便的干燥方法,但不适用于需要完全去除水分的情况。

(2)除湿热风干燥机

 将空气中的水分进行除湿,然后形成热风吹向颗粒、使水分蒸发的方法。
 对干燥所使用的热风进行再次除湿后循环使用,所以热损失小,可进行合理的干燥。
 适于对PBT等进行干燥。

(3)减压传热式干燥机

 在减压环境下,通过传热使颗粒中的水分蒸发的方法。可实现低温干燥,可防止树脂氧化、降低颗粒内添加物的影响。
 而且热损失较小。
 作为较先进的干燥装置得到了广泛关注。

※   参考文献:《射出成形事典》p214 周边・附属装置(久保英记 产业调查会(2002))



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities